This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:电荷泵的输出容量和分析

Guru**** 2524050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845147/lm36274-output-capacity-of-charge-pump-and-analysis

器件型号:LM36274

您好!

如 LM36274所述、电荷泵用于负偏置输出。 此应用程序有一些问题:

写入80mA 是最大输出电流值、但实际测量的 Vaule 要高得多。 为什么将80mA 设置为负偏置输出电流的最大值? 请提供详细分析。

当我增大 LCM 输出电压时、负偏置输出电流的最大值也会增大。 为什么会发生这种情况? 请提供详细分析。

什么是修整电流? 修整电流与输出电流容量之间有何关系? 为什么存在这种关系?

我希望尽快得到这一答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

       我建议您可以直接通过电子邮件发送给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复! 我已经向您发送了电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

       很抱歉耽误你的时间。 我已经回答了你的问题。