Other Parts Discussed in Thread: LM36274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM36274 您好!
如 LM36274所述、电荷泵用于负偏置输出。 此应用程序有一些问题:
写入80mA 是最大输出电流值、但实际测量的 Vaule 要高得多。 为什么将80mA 设置为负偏置输出电流的最大值? 请提供详细分析。
当我增大 LCM 输出电压时、负偏置输出电流的最大值也会增大。 为什么会发生这种情况? 请提供详细分析。
什么是修整电流? 修整电流与输出电流容量之间有何关系? 为什么存在这种关系?
我希望尽快得到这一答复。 谢谢!