主题中讨论的其他器件: TPS92513
大家好、团队、
我的客户正在考虑使用 TPS92513HV、并有几个问题。
1、PWM 调光(PDIM 引脚)和 可调 LED 电流(IADJ 和 ISENSE 引脚)之间的输出差异是如何的
2、客户使用线束电缆连接 TPS92513HV 和 LED。 客户认为线束电缆中存在压降。 压降时是否有任何问题?
3、什么是 Vstart 和 Vstop? 您是否有 这些值的指示?
此致、
Hayashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户正在考虑使用 TPS92513HV、并有几个问题。
1、PWM 调光(PDIM 引脚)和 可调 LED 电流(IADJ 和 ISENSE 引脚)之间的输出差异是如何的
2、客户使用线束电缆连接 TPS92513HV 和 LED。 客户认为线束电缆中存在压降。 压降时是否有任何问题?
3、什么是 Vstart 和 Vstop? 您是否有 这些值的指示?
此致、
Hayashi
Hideki 您好!
1) 1) Iadj 将在模拟方法中变暗。 如果 Iadj 减小、LED 中的直流电流值将减小、请参阅 TPS92513数据表第7页的图5。 PWM 调光可关闭和打开驱动级、波形请参阅第20页的9.5。 如果 PWM 为高电平、则输出驱动电流、如果 PWM 为低电平、则电流变为零。 在200Hz 时、50%的 PWM 将导致输出电流在50%的时间上打开、而在200Hz 的速率下、输出电流在50%的时间上关闭。 Iadj 具有10:1调光范围、PWM 调光具有100:1调光范围。 这两种调光方法可同时使用。
2) 2) TPS92513是电流驱动器。 只要总输出电压不非常接近 Vin、线束中的电流就会下降、到 LED 的电流将保持恒定。 示例 30V 输入18V LED 灯串和2V 线束压降将正常工作。 请注意、由于线束中的功率损耗、效率将会降低。
3) 3) Vstart 和 Vstop 我猜是 Vin 的开通和关断阈值。 数据表的第9页和第10页的第8.3.1节显示了这种情况的计算方法。 有两个电阻器用于设置输入电压接通和关断电平。 第9.3节显示了设计示例、9.4.2显示了设计示例的 UVLO 电阻计算。
此致、
您好、Irwin、
非常感谢您的回复。
我能理解你。让我再问一个问题。
1)*什么是"调光范围"? 它是调光的最小值吗?(IADJ 电压为180mV、PDIM 占空比为1%?)
3)* 确定迟滞的因素是什么?
4) 4) 9.1.3 ΔVf ΔIf 电容器选择中有 μ V/μ F。 这是否意味着 LED 数据表上的正向电流与正向电压的倾角?
如果正确、客户选择哪一点进行计算? 客户是否应该选择客户想要流向 LED 的电流?
谢谢、此致、
Hideki
Hideki 您好!
1) 1) 限制将是电感电流的上升和下降时间。 这取决于 PWM 占空比以及 PWM 频率。 较低的 PWM 频率将允许较低的 PWM 占空比。 输入电压、LED 电压和电感器值也会影响 PWM 调光范围。
3) 3) 对于输入 UVLO、通常设置迟滞以防止关断/导通振荡。 PWM 驱动器的输入电源将具有一些阻抗。 如果驱动器打开、输入电压将下降。 如果没有迟滞、转换器将在 UVLO 阈值处循环开关。 如果输入电容不大、输入电流也会作为输入上的纹波电压出现、这也会导致关断/导通振荡。
4) 是、在考虑操作点。 动态阻抗或公式24中的 Rled 是 VF/IF 曲线的斜率乘以灯串中 LED 的数量。 一个示例是1安培的 LED、它将以最大500mA 的电流运行。 在 VF/IF 曲线上、Vf 以500mA 的电流与 Vf 相交的线的斜率被 Rled。 针对此示例的另一种计算方法是采用400mA 的 Vf 和600mA 的 Vf、并计算这两个点的斜率(Vf600mA - Vf400mA)/(600mA - 400mA)乘以 LED 灯串中的 LED 数量。 如果 Vf600 mA 为3.05V、则 Vf400 mA 为2.95V、并且有8个 LED、Rled =((3.05V - 2.95V)/(600mA - 400mA))* 8 = 4欧姆。
最高纹波将在最高工作电流时出现、此时应计算 Rled。 TPS92513是一款降压转换器、因此如果在连续导通模式下运行、纹波在不同的工作电流下将保持相当恒定。 RLED 随着工作电流的增加而降低、这意味着纹波电流将随着工作电流的增加而增加。
此致、