This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:LED 电流驱动

Guru**** 2362050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV, TPS92513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844912/tps92513hv-led-current-drive

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件: TPS92513

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 TPS92513HV、并有几个问题。

1、PWM 调光(PDIM 引脚)和 可调 LED 电流(IADJ 和 ISENSE 引脚)之间的输出差异是如何的

2、客户使用线束电缆连接 TPS92513HV 和 LED。 客户认为线束电缆中存在压降。 压降时是否有任何问题?

3、什么是 Vstart 和 Vstop? 您是否有 这些值的指示?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    1) 1) Iadj 将在模拟方法中变暗。  如果 Iadj 减小、LED 中的直流电流值将减小、请参阅 TPS92513数据表第7页的图5。  PWM 调光可关闭和打开驱动级、波形请参阅第20页的9.5。  如果 PWM 为高电平、则输出驱动电流、如果 PWM 为低电平、则电流变为零。  在200Hz 时、50%的 PWM 将导致输出电流在50%的时间上打开、而在200Hz 的速率下、输出电流在50%的时间上关闭。  Iadj 具有10:1调光范围、PWM 调光具有100:1调光范围。  这两种调光方法可同时使用。

    2) 2) TPS92513是电流驱动器。  只要总输出电压不非常接近 Vin、线束中的电流就会下降、到 LED 的电流将保持恒定。  示例 30V 输入18V LED 灯串和2V 线束压降将正常工作。  请注意、由于线束中的功率损耗、效率将会降低。

    3) 3) Vstart 和 Vstop 我猜是 Vin 的开通和关断阈值。  数据表的第9页和第10页的第8.3.1节显示了这种情况的计算方法。  有两个电阻器用于设置输入电压接通和关断电平。  第9.3节显示了设计示例、9.4.2显示了设计示例的 UVLO 电阻计算。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    非常感谢您的回复。

    我能理解你。让我再问一个问题。

    1)*什么是"调光范围"?  它是调光的最小值吗?(IADJ 电压为180mV、PDIM 占空比为1%?)

    3)* 确定迟滞的因素是什么?

    4) 4) 9.1.3 ΔVf ΔIf 电容器选择中有 μ V/μ F。  这是否意味着 LED 数据表上的正向电流与正向电压的倾角?  

    如果正确、客户选择哪一点进行计算?  客户是否应该选择客户想要流向 LED 的电流?

    谢谢、此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    1) 1) 限制将是电感电流的上升和下降时间。  这取决于 PWM 占空比以及 PWM 频率。  较低的 PWM 频率将允许较低的 PWM 占空比。  输入电压、LED 电压和电感器值也会影响 PWM 调光范围。

    3) 3) 对于输入 UVLO、通常设置迟滞以防止关断/导通振荡。  PWM 驱动器的输入电源将具有一些阻抗。  如果驱动器打开、输入电压将下降。  如果没有迟滞、转换器将在 UVLO 阈值处循环开关。  如果输入电容不大、输入电流也会作为输入上的纹波电压出现、这也会导致关断/导通振荡。

    4) 是、在考虑操作点。  动态阻抗或公式24中的 Rled 是 VF/IF 曲线的斜率乘以灯串中 LED 的数量。  一个示例是1安培的 LED、它将以最大500mA 的电流运行。  在 VF/IF 曲线上、Vf 以500mA 的电流与 Vf 相交的线的斜率被 Rled。  针对此示例的另一种计算方法是采用400mA 的 Vf 和600mA 的 Vf、并计算这两个点的斜率(Vf600mA - Vf400mA)/(600mA - 400mA)乘以 LED 灯串中的 LED 数量。  如果 Vf600 mA 为3.05V、则 Vf400 mA 为2.95V、并且有8个 LED、Rled =((3.05V - 2.95V)/(600mA - 400mA))* 8 = 4欧姆。

    最高纹波将在最高工作电流时出现、此时应计算 Rled。  TPS92513是一款降压转换器、因此如果在连续导通模式下运行、纹波在不同的工作电流下将保持相当恒定。  RLED 随着工作电流的增加而降低、这意味着纹波电流将随着工作电流的增加而增加。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Irwin、

    感谢您的解释。

    我可以理解、谢谢

    此致、

    Hideki