团队、
在我们的 USB2.0端口上使用 TPS254900-Q1启用 BC1.2充电(CDP)时出现问题。
芯片本身似乎工作正常。 所有诊断引脚都正常、但手机的充电电流不会超过500mA、就好像它们只能识别 SDP 端口一样。 我看了 D+、D-来确认 BC1.2握手协议、它似乎也被预设(下面的几个示例示例示例示例示例示例示例示例示例:zip、黄色是 D+、绿色 D-线)。 我们使用多种现代智能手机(iPhone、LG、华为、三星)进行了测试、但结果始终相同。 握手存在、但1.5A CDP 充电电流不存在。
USB 2.0端口连接到处理器、但这不应影响 BC1.2充电。
我们还将汽车连接器与自定义电缆用于 USB 2.0端口、但我们对此持怀疑态度、因为这会导致问题。
华为 P10:
电池 SOC:21%
IBUS:484mA
IMON @ 10k:507mV
LG K4:
电池 SOC:92%
IBUS:480mA
IMON @ 10k:503mV
结果是、电流保持在低于500mA 的水平、直接测量值与 SDP 中的测量值类似。 IMON 引脚几乎可以完美测量电流、因为在10k 时 IMON 上的理论典型电压值小于实际测量值的5mV。
您能不能建议在这里可以做些什么来解决这个问题?
谢谢你。