This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:BC1.2充电问题(CAN't GO 高于0.5A 充电电流)

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844059/tps254900-q1-bc1-2-charging-issues-can-t-go-above-0-5a-charge-current

器件型号:TPS254900-Q1

团队、

在我们的 USB2.0端口上使用 TPS254900-Q1启用 BC1.2充电(CDP)时出现问题。

芯片本身似乎工作正常。 所有诊断引脚都正常、但手机的充电电流不会超过500mA、就好像它们只能识别 SDP 端口一样。 我看了 D+、D-来确认 BC1.2握手协议、它似乎也被预设(下面的几个示例示例示例示例示例示例示例示例示例:zip、黄色是 D+、绿色 D-线)。 我们使用多种现代智能手机(iPhone、LG、华为、三星)进行了测试、但结果始终相同。 握手存在、但1.5A CDP 充电电流不存在。

USB 2.0端口连接到处理器、但这不应影响 BC1.2充电。

我们还将汽车连接器与自定义电缆用于 USB 2.0端口、但我们对此持怀疑态度、因为这会导致问题。

华为 P10:

电池 SOC:21%

IBUS:484mA

IMON @ 10k:507mV

 

LG K4:

电池 SOC:92%

IBUS:480mA

IMON @ 10k:503mV

 结果是、电流保持在低于500mA 的水平、直接测量值与 SDP 中的测量值类似。 IMON 引脚几乎可以完美测量电流、因为在10k 时 IMON 上的理论典型电压值小于实际测量值的5mV。

您能不能建议在这里可以做些什么来解决这个问题?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../Annotation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我已将邮件发送给您。

    tps254900的 CDP 模式握手行为符合规范。 充电电流取决于手机本身、一些手机在 CDP 模式下以500mA 的电流充电。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    您还可以使用 EVM 进行比较、以便通过测试来查看是否存在相同现象。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    Michael 已将邮件发送给您。

    tps254900的 CDP 模式握手行为符合规范。 充电电流取决于手机本身、一些手机在 CDP 模式下以500mA 的电流充电。 谢谢!