请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、
我的客户 正在评估使用 UCC28070来实现其电源设计。
有几个问题需要咨询您。
- 同步时钟的建议占空比值是多少?
- 我们知道 tsync 的定义吗? 它是 fsync 的倒数吗?
- SYNC PWM 信号的建议电压电平要求是什么?
感谢你的善意帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 ,冯斌苏 ,
我附加了一个时序图、其中详细说明了 UCC28070的 SYNC 输入的时序关系
e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_SYNC.pdf
(1)同步脉宽的最小值指定为200nS、此时钟的占空比实际上取决于 PFC 所需的开关频率。
(2) tsync 是同步波形的脉冲宽度。
它不是 fsync 的倒数
(3) SYNC 上所需的电压阈值电平典型值为5V。
同步可由 VREF 上的开路集电极驱动。
此致
John