This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用 UCC28070的四相应用的 PWM 占空比要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823762/ucc28070-pwm-duty-requirement-of-4-phase-application-using-ucc28070

器件型号:UCC28070

大家好、

我的客户 正在评估使用 UCC28070来实现其电源设计。

有几个问题需要咨询您。

  • 同步时钟的建议占空比值是多少?

  • 我们知道 tsync 的定义吗? 它是 fsync 的倒数吗?
  •  SYNC PWM 信号的建议电压电平要求是什么?

感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   ,

    我附加了一个时序图、其中详细说明了 UCC28070的 SYNC 输入的时序关系

    e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_SYNC.pdf

    (1)同步脉宽的最小值指定为200nS、此时钟的占空比实际上取决于 PFC 所需的开关频率。

    (2) tsync 是同步波形的脉冲宽度。
    它不是 fsync 的倒数

    (3) SYNC 上所需的电压阈值电平典型值为5V。
    同步可由 VREF 上的开路集电极驱动。

    此致

    John