Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
尊敬的 TI 专家:
我们不在 TPS659037中使用 RTC。
我们不确定在这种情况下(无 RTC)需要多少16MHz 晶体频率的精度。
我们参考数据表4.10“晶体频率容差”(+/-30ppm)?
现在、我们的电路板在室温下的16MHz 晶体频率容差约为-20ppm、
我们想知道我们是否必须改进它。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表中给出的规格是根据我们的设计和验证流程创建的、始终建议您保持在规格范围内、以确保器件按预期工作。 如果您确实违反了规范、我们无法确切地验证将发生什么情况、因为这是 TI 尚未验证的情况。 SMPS 和 LDO 不应停止调节、但可能无法为您提供适当的电压、因为您将超出规格运行。 由于可能不是这种情况、您必须验证系统的精度、以确保其按您的需要工作。
谢谢、
Jadyn