This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:16MHz 晶体频率精度

Guru**** 2766085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823109/tps659037-16-mhz-crystal-frequency-accuracy

器件型号:TPS659037

尊敬的 TI 专家:

我们不在 TPS659037中使用 RTC。
我们不确定在这种情况下(无 RTC)需要多少16MHz 晶体频率的精度。

我们参考数据表4.10“晶体频率容差”(+/-30ppm)?

现在、我们的电路板在室温下的16MHz 晶体频率容差约为-20ppm、
我们想知道我们是否必须改进它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请参阅数据表的第4.10节、晶体频率容差的给定范围为-30ppm 最小值和+30ppm 最大值 由于您的电路板容差约为-20ppm、因此该值在规格范围内并且应该很好。 如有任何疑问、请随时联系我们。

    谢谢、

    Jadyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadyn、

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadyn、

    我们有一个令人上瘾的问题,所以让我们再问一次。

    在最坏的情况下、如果我们的波特图的16MHz 晶体频率容差违反了规格(产品说明书的4.10)、
    SMPS、LOD 是否无法工作或停止调节? 还会出现什么其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中给出的规格是根据我们的设计和验证流程创建的、始终建议您保持在规格范围内、以确保器件按预期工作。 如果您确实违反了规范、我们无法确切地验证将发生什么情况、因为这是 TI 尚未验证的情况。 SMPS 和 LDO 不应停止调节、但可能无法为您提供适当的电压、因为您将超出规格运行。 由于可能不是这种情况、您必须验证系统的精度、以确保其按您的需要工作。

    谢谢、

    Jadyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadyn、

    感谢您的详细解释!
    我们理解它。