请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 主题中讨论的其他器件:BQ2970
尊敬的先生/女士:
为什么 VBAT_UVLOZ 为2.3V?
18650等大多数使用的锂离子电池不能在2.5V 以下使用、建议在3V 以上使用。
还是该充电器不适合 18650电池?
如果不适合,哪一个适合在 Farnell 销售?
此致、
Roberto del Pozo Gallardo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.