This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:卸下适配器时

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844794/bq25710-when-remove-the-adapter

器件型号:BQ25710

大家好、

感谢您对该器件的大力支持。

我在移除适配器时遇到了有关器件状态的问题。

当客户移除适配器时、有来自 MCU 的 SCL、SDA、CHRG_OK、CMPOUT 输入信号。

这种情况是否有任何问题?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi:
       

       CMPOUT 和 CHRG_OK 均为开漏输出信号。 它们由外部上拉电阻器上拉。 移除适配器后、如果 MCU 在强度不够的情况下可能无法上拉信号、则 CHRG_OK 应拉低25710。

       对于 SCL、SDA、无论 adpator 是否存在、只要我们的 IC 处于活动状态、就应该与 MCU 进行通信而不受干扰。  

       客户是否对这些 senarios 有任何特定的问题?

    此致

    三国

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

    感谢您的快速回复。 我明白了。

    客户比较好奇。

    此致、

    Yoshi