请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 大家好、
感谢您对该器件的大力支持。
我在移除适配器时遇到了有关器件状态的问题。
当客户移除适配器时、有来自 MCU 的 SCL、SDA、CHRG_OK、CMPOUT 输入信号。
这种情况是否有任何问题?
此致、
Yoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
感谢您对该器件的大力支持。
我在移除适配器时遇到了有关器件状态的问题。
当客户移除适配器时、有来自 MCU 的 SCL、SDA、CHRG_OK、CMPOUT 输入信号。
这种情况是否有任何问题?
此致、
Yoshi
您好、Yoshi:
CMPOUT 和 CHRG_OK 均为开漏输出信号。 它们由外部上拉电阻器上拉。 移除适配器后、如果 MCU 在强度不够的情况下可能无法上拉信号、则 CHRG_OK 应拉低25710。
对于 SCL、SDA、无论 adpator 是否存在、只要我们的 IC 处于活动状态、就应该与 MCU 进行通信而不受干扰。
客户是否对这些 senarios 有任何特定的问题?
此致
三国