工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我设计了采用 LMR36015的-5V 逆变器。 我已附上我的设计和 webench 结果。 在 webench 设计中、PG 和 FB 引脚是悬空的、因此我在设计中将这些引脚指定为"未连接"引脚。 是真的吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alpaslan、
PG 可保持浮动、但 FB 不应浮动。 FB 用于感测输出电压以保持稳压。 我还浏览了 WEBENCH、发现 FB 有一根导线连接到反馈电阻器的位置。 BOM 中包含这些电阻器、但它们不在原理图中。 我将与 WEBENCH 团队交谈以解决此问题。
要完成您的设计、请将一个100k 电阻器从 FB 连接到 L2和 C14共享的节点。 并在 FB 和 AGND 引脚之间连接一个24.9K 电阻器。
Sam