This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36015:-5V 逆变器设计

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823473/webench-tools-lmr36015--5v-inverter-design

器件型号:LMR36015

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我设计了采用 LMR36015的-5V 逆变器。 我已附上我的设计和 webench 结果。 在 webench 设计中、PG 和 FB 引脚是悬空的、因此我在设计中将这些引脚指定为"未连接"引脚。 是真的吗?

谢谢你

e2e.ti.com/.../LMR36016ARNX-_2D00_5V-Inverter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpaslan、

    PG 可保持浮动、但 FB 不应浮动。 FB 用于感测输出电压以保持稳压。 我还浏览了 WEBENCH、发现 FB 有一根导线连接到反馈电阻器的位置。 BOM 中包含这些电阻器、但它们不在原理图中。 我将与 WEBENCH 团队交谈以解决此问题。

    要完成您的设计、请将一个100k 电阻器从 FB 连接到 L2和 C14共享的节点。 并在 FB 和 AGND 引脚之间连接一个24.9K 电阻器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam! 是的、我还怀疑存在问题、因为我想咨询您。  

    我已参考其数据表更新了设计。 我还将20pF 电容作为一个并联电容连接到了100k (Rfbt)电阻器作为前馈电容。 同时、在数据表中、当 Rfbt 电容器大于100k 时、应放置该电容器(第9.2.1.9节)。 那么、我应该保留还是删除它?

    这是我的更新设计。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpaslan、

    我建议保留 CFF。 它提供了灵活性、以防您遇到稳定性问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Sam!