This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:GUI CAN#39;t 读取 IOUT

Guru**** 2512595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844499/tps53622-gui-can-t-read-iout

器件型号:TPS53622

您好、E2E、

我们在1+1设计中使用2pc TPS53622A、VCC+1V05和 VDDQ+VPP。

但 GUI 无法 读取 GUI 上的 VPP IOUT。(其他电源正常)

电路如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:  

    我们的工程师支持该部件已停用。  

    将在下周回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、看到这种情况时、转换器上是否存在实际的直流负载? 理想情况下、1.700V 对应于0A 负载。 TPS53622无法报告 IOUT 小于0A 的负载。 如果您添加了10A 或20A 等更多负载、是否会看到 READ_IOUT 发生变化? 您是否有这样的多个器件/电路板?