请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 主题中讨论的其他器件:LM5022、
你(们)好
我们使用 webench 使用 LM5155和 LM5022在以下条件下运行。
五
输入:19~30V
输出电压:60V
输出电流:5A
下面是我们得到的结果、我们注意到 LM5155仅需要 Cin 4.7uF*3、但 LM5022需要大电容器
Cin 330uF*3. 您知道为什么会有如此大的差异吗?