This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:LM5155消隐计时器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823355/lm5155-q1-lm5155-blanking-timer

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478LM5155LM3488

LM5155升压控制器。 5155是否有类似 LM3478和3488的消隐计时器?  由于缓冲器的原因、如果使用反激式、该消隐计时器非常重要(始终会导致电流尖峰)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没有类似 LM3478和 LM3488的内部前沿消隐电路、但有一个50ns 的消隐电路。 这可以在 EC 表中的最小导通时间规格中看到。 如果50ns 还不够、您可以添加一个小型外部低通 RC 滤波器来克服电流感应信号的电流尖峰。

    这可以在数据表的第22页看到:

    如果需要、可以在 CS 引脚处添加小型外部 RC 滤波器(RF、CF)、以克服电流感应信号的较大前沿尖峰。 Ω 一个在 Ω μ F 至200 μ F 范围内的 RF 值和一个在100pF 至2nF 范围内的 CF 值。 ×此 RC 滤波器的影响、当导通时间小于2 μ s RF×CF 时、峰值电流限制无效。 要在关断时间内完全释放 CF、RC 时间常数应满足以下不等条件:

    3 x RF X CF <(1-D)/FSW

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Richard。   

    来自我们的客户-我已经将 r/c 添加到我现在正在工作的升压电路中。  因此升压应用是可以的。  但在设计反激式时、消隐时间非常方便、因为反激式几乎始终需要缓冲电容器。  来自电容器的电流会导致感应电阻器上出现一些非常显著的尖峰、这些尖峰可能难以滤除。  我的问题更多地是针对将出现的其他应用。   

    有关该拓扑的更多指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在设计反激式转换器时、我建议使用启用了断续模式保护的 LM5155-1。 对于反激式转换器的设计、我建议查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf 、其中将介绍一般设计过程。

    谢谢、

    Richard