Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155, LM3488
主题中讨论的其他器件:LM3478、 LM5155、 LM3488
LM5155升压控制器。 5155是否有类似 LM3478和3488的消隐计时器? 由于缓冲器的原因、如果使用反激式、该消隐计时器非常重要(始终会导致电流尖峰)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
没有类似 LM3478和 LM3488的内部前沿消隐电路、但有一个50ns 的消隐电路。 这可以在 EC 表中的最小导通时间规格中看到。 如果50ns 还不够、您可以添加一个小型外部低通 RC 滤波器来克服电流感应信号的电流尖峰。
这可以在数据表的第22页看到:
如果需要、可以在 CS 引脚处添加小型外部 RC 滤波器(RF、CF)、以克服电流感应信号的较大前沿尖峰。 Ω 一个在 Ω μ F 至200 μ F 范围内的 RF 值和一个在100pF 至2nF 范围内的 CF 值。 ×此 RC 滤波器的影响、当导通时间小于2 μ s RF×CF 时、峰值电流限制无效。 要在关断时间内完全释放 CF、RC 时间常数应满足以下不等条件:
3 x RF X CF <(1-D)/FSW
谢谢、
Richard
尊敬的 David:
在设计反激式转换器时、我建议使用启用了断续模式保护的 LM5155-1。 对于反激式转换器的设计、我建议查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf 、其中将介绍一般设计过程。
谢谢、
Richard