请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28630 主题中讨论的其他器件:、 UCC28730
您好!
我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我曾在以下主题中提出有关待机功耗的问题:
我的客户正在考虑以下产品、其空载功耗低于30mW。
UCC28630评估板上的空载功耗约为60mW。
但是、在之前的线程中、有人指出、这种功率可以进一步降低。
为了进一步降低60mW 的功耗、我应该谨慎设计什么?
我曾在以下主题中提出有关待机功耗的问题:
我的客户正在考虑以下产品、其空载功耗低于30mW。
UCC28630评估板上的空载功耗约为60mW。
但是、在之前的线程中、有人指出、这种功率可以进一步降低。
为了进一步降低60mW 的功耗、我应该谨慎设计什么?
(竞争信息)
产品:FA8A71NL3
空载功耗:100 VAC->26.8mW、230 VAC->24.3mW
产品:FA8A71NL3
空载功耗:100 VAC->26.8mW、230 VAC->24.3mW
此致、