This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:关于降低待机功耗

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28630EVM-572, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823483/ucc28630-about-reduction-of-standby-power

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件:UCC28730

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我曾在以下主题中提出有关待机功耗的问题:
我的客户正在考虑以下产品、其空载功耗低于30mW。
UCC28630评估板上的空载功耗约为60mW。
但是、在之前的线程中、有人指出、这种功率可以进一步降低。
为了进一步降低60mW 的功耗、我应该谨慎设计什么?
(竞争信息)
产品:FA8A71NL3
空载功耗:100 VAC->26.8mW、230 VAC->24.3mW
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San

    大部分待机功率损耗来自预载电阻器。  这个预加载的值受到从 Ipkmax 到 Ipkmin 以及 Fswmax 到 Fswmin 的调制器范围的限制。 对于 UCC28630、理论上 IP^2*Fsw 从最大值到最小值的最佳情况比率约为13、000:1 (120/0.2 *(0.8/0.172)^2)、因此最低的待机功耗是最大峰值功率除以13k。  为了确保初级侧调节控制正常工作以实现环路稳定性、建议在最小功耗 Pmin 上使用4倍的因数、以确保稳定调节。

    以设计 UCC28630EVM-572为例、所需的预加载功率如下。

    4 * 130W / 13k =~40mW

    其余待机损耗来自控制器的功耗、通过大容量电容器的泄漏电流、反激式运行的开关/导通损耗等。

    这意味着要实现低于30mW 的待机功耗、最大额定峰值功耗需要低于~97%或~48W 标称值。  UCC28630通常用于更高的功率水平、因此无法实现如此低的待机功耗。

    如果您需要实现比 UCC28630更低的待机功耗、我们建议您考虑使用 UCC28730。  UCC28730的最低频率为30Hz、因此可实现低于 UCC28630的待机功耗。

    此致、

    Eric