尊敬的团队:
我的客户希望使用我们的器件实现从24V 到12V 的降压功能、他们的应用如下所示、
我们的器件具有软启动功能、软启动时间至少为6ms、这对我的客户来说太长了。 我们是否有任何解决方案来缩短启动时间?
如果我们的器件始终开启、并且触发信号连接到 LM76003-Q1的 FB 引脚。 此解决方案是否可行? 此解决方案是否对我们的器件有任何不良影响?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户希望使用我们的器件实现从24V 到12V 的降压功能、他们的应用如下所示、
我们的器件具有软启动功能、软启动时间至少为6ms、这对我的客户来说太长了。 我们是否有任何解决方案来缩短启动时间?
如果我们的器件始终开启、并且触发信号连接到 LM76003-Q1的 FB 引脚。 此解决方案是否可行? 此解决方案是否对我们的器件有任何不良影响?
谢谢、此致、
雪利
雪利、
是的、您的解决方案将有助于缩短启动时间。 打开该器件并保持 FB 为高电平(高于1.017V (最大 FB 基准)但低于4.5V (FB 引脚的建议最大工作电压))。 松开 FB (高阻态)以快速启动器件。 确保该高阻抗足够高、不会影响 LM76003-Q1的运行。
我看到的唯一问题是潜在的输出过冲或过多的浪涌电流-本质上就是我们实施软启动的原因。 除此之外、它看起来是一个很好的解决方案。
Sam
尊敬的 Sam:
CSS 可以更改软启动时间 TSS。 我能否通过调整电容将时间缩短到小于6.3ms 的值?
2.关于我的解决方案,我有几个问题。 解决方案如下所示、
阶段1: Q1导通。 FB 引脚为高电压。 首先、由于器件始终处于开启状态、因此 VA 为高电压。 但 VA 将在稍后降至0
第2阶段:Q1关闭。 VA=0V、 此时器件仍将通过软启动进行启动、对吧? 如果是、启动时间仍然为6.3ms。
我的电路是否有任何问题? 如果此电路错误、您能帮 我绘制正确的电路吗?
谢谢、此致、
雪利
雪利、
软启动功能设置为~6ms、这是因为我们看到客户通常需要该功能。 内部软启动意味着它们不必在 SS 上购买和放置电容器。 因此、功能和规格旨在满足大多数需求。
您只能通过添加电容来增加软启动时间。 您无法通过更改 SS 上的电容来缩短软启动时间。
2.第1阶段:是的,好的。
2.第2阶段:否,此时部件已打开超过6.3ms。 内部软启动已完成、误差放大器正在与完整基准进行比较。 关闭 Q2将导致 FB 下降。 一旦达到基准电压、IC 将尽快进行调节、以尝试将 FB 保持在基准电压。
我看到一些可能的问题:
a) D1阻断流至 FB 分压器的电流。 这意味着 IC 无法看到输出电压、因此无法调节输出。 该二极管必须替换为短路二极管。
b) Q1导通将导致电流流向 VOUT。 确保 VOUT 上的负载不会将 FB 拉至基准电压以下。 适当调整 R1、R2和100k 电阻器的大小。
Sam