This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:GND 分离

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844166/tps23881-gnd-separation

器件型号:TPS23881

你(们)好

我们将讨论 PSE IC 的 GND 处理。
我们将使用 TPS23881设计40W 的功率。
是否需要在57V PSE GND 之后完全移除 PSU 设备的 GND?
由于现有的 H/W GND 未分离、电路板上会出现问题。
在 PSE EVL 电路板配置中、GND1和 GND 是否完全断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在我们的 EVM 上、PSE 的接地端(AGND 和 DGNG)连接到电源的接地端。 由于我们在 MCU 和 PSE 之间有数字隔离器(用于 I2C 总线和中断、复位、OSS 信号)、因此我们有不同的接地端:PSE 侧的 GND 和 MCU 侧的 GND1。

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的快速回复。

    在开发实际电路板时、您是否必须无条件地应用数字隔离器?
    如果是、请告诉我原因。
    如前所述、如果 PSE 侧 GND 和 MCU 侧 GND1完全隔离、则其中一个 GND 将不会连接到建筑物的 GND。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    这不是必须的。 这取决于客户的系统设计。 PSE 需要 Vpwr 和 VDD 具有相同的接地、并且通常客户的系统具有用于 MCU 或 CPU 的隔离式电源、并且他们需要在 MCU 或 CPU 和 PSE 器件之间使用隔离器。 这也是浪涌保护的良好做法。 最终、如果客户希望为 PSE 和 MCU/CPU 提供隔离式电源、这就是客户的要求。 谢谢。

    此致、

    一分钱