你(们)好
我们将讨论 PSE IC 的 GND 处理。
我们将使用 TPS23881设计40W 的功率。
是否需要在57V PSE GND 之后完全移除 PSU 设备的 GND?
由于现有的 H/W GND 未分离、电路板上会出现问题。
在 PSE EVL 电路板配置中、GND1和 GND 是否完全断开?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kim:
这不是必须的。 这取决于客户的系统设计。 PSE 需要 Vpwr 和 VDD 具有相同的接地、并且通常客户的系统具有用于 MCU 或 CPU 的隔离式电源、并且他们需要在 MCU 或 CPU 和 PSE 器件之间使用隔离器。 这也是浪涌保护的良好做法。 最终、如果客户希望为 PSE 和 MCU/CPU 提供隔离式电源、这就是客户的要求。 谢谢。
此致、
一分钱