请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 主题中讨论的其他器件:LM5069
尊敬的团队:
我的客户正在寻找低于31m Ω 的>28V、>6A 以降低最大 TC。
你有什么建议吗?
或者、您是否在路线图上有我不知道的其他解决方案?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.