This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:较低 Rdson

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844895/tps1663-lower-rdson

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:LM5069

尊敬的团队:

我的客户正在寻找低于31m Ω 的>28V、>6A 以降低最大 TC。

你有什么建议吗?

或者、您是否在路线图上有我不知道的其他解决方案?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    “已发布”列表中没有任何内容。 一种选择是将 LM5069与所需 Ron 的外部 FET 配合使用。

    有关发展蓝图器件的信息、请通过电子邮件联系我们。

    BR、Rakesh