This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:直通操作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, LM3481, LM5155, TPS61088, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844676/tps61088-pass-through-operation

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS63070LM3481LM5155TPS55288

大家好、

我的客户正在为以下情况寻找解决方案。

输入电压范围:7.5V 至12.6V

输出电压:9V 或12V

输出电流:3A (最大值),(如果没有3A 器件,可以考虑2A)

我将针对9Vout/2A 情况推广 TPS63070。 此外、我还将推广使用 LM3481或 LM5155的 SEPIC 转换器解决方案、以实现9V/3A、12V3A。   

TPS61088是否能够通过 直通操作满足此要求? 如果 Vout 设置为9V 且输入电压高于9V、该器件的行为如何? 输入电压是否传递到 Vout?  此外、如果 Vout 设置为12V 且输入电压高于12V、  则输入电压是否会传递到 Vout? (由于建议的输入电压范围高达12V、TPS61088是否不接受12.6V 输入电压?)

如果您的升压转换器具有降压调节或直通操作、能够满足客户的要求、您能告诉我吗?

此致、

山口

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    感谢您发帖。  支持升压转换器的专家目前正在放假。  他们下周还会回来、所以请等待至10月8日、以获得他们的建议。

    感谢您推广我们的升压控制器。  我建议使用 LM5155而不是 LM3481。

    此致、

    Yoha Xi、应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    12.6Vin 对于 TPS61088过高。 您可以选择升压控制器 LM5155或降压/升压转换器 TPS55288 (明年将进行 RTMed)。