主题中讨论的其他器件:TPS63070、 LM3481、 LM5155、 TPS55288
大家好、
我的客户正在为以下情况寻找解决方案。
输入电压范围:7.5V 至12.6V
输出电压:9V 或12V
输出电流:3A (最大值),(如果没有3A 器件,可以考虑2A)
我将针对9Vout/2A 情况推广 TPS63070。 此外、我还将推广使用 LM3481或 LM5155的 SEPIC 转换器解决方案、以实现9V/3A、12V3A。
TPS61088是否能够通过 直通操作满足此要求? 如果 Vout 设置为9V 且输入电压高于9V、该器件的行为如何? 输入电压是否传递到 Vout? 此外、如果 Vout 设置为12V 且输入电压高于12V、 则输入电压是否会传递到 Vout? (由于建议的输入电压范围高达12V、TPS61088是否不接受12.6V 输入电压?)
如果您的升压转换器具有降压调节或直通操作、能够满足客户的要求、您能告诉我吗?
此致、
山口