This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314A:请提供 T8管设计建议

Guru**** 1421110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844519/tps92314a-please-advise-for-t8-tube-design

器件型号:TPS92314A
主题中讨论的其他器件:TPS92314PMP4347

你好


我的客户打算为下一个 T8管件项目选择 TPS92314。

*输入电压 AC 85 ~265V

*输出电压=70V
;VF=2.4V x 28pcs => VF=67.2V

* T8尺寸280毫米 x 18mmx 8mm (因此,PMP4347

似乎很适合我们参考。)

问题1.

客户想要计算 VF=2.4V x 28pcs => VF=67.2。

但是,对于 sluc446 Calculation 工具,会出现10个 LED

隔离方案的最大值。 (对于非隔离式器件、它是可以的)

当 LED 数量超过10时、我们如何进行计算

对于隔离式? (请参阅随附的)


问题2.

对于新项目、零件高度 非常关键(8mm)。

是否提供 数据表、EBR28变压器、460uH

(BOCHANG)在下面的 PMP4347 BOM "t1"中?  或者发送此数据表的链接?... 我无法从互联网上找到。


BOM
www.ti.com/.../slur984.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    在隔离式初级侧调节设计中、控制器不知道输出电压是多少、因此我只需在工具中使用10个 LED、并根据计算结果更改变压器比。  其他器件也必须进行调节(二极管反向电压、输出电容器额定值等)。  如果您使用 PMP4347作为设计的起点、则可以调整该设计的值以接近。

    设计工具示例: VF = 2.4V x 28 = 67.2V。  计算器为3V x 10 = 30V。  二次侧匝数比为67.2/30 = 2.24乘法器(适当舍入)。  电流将为30/67.2 *工具计算出的电流。  如果输出功率为18W、则电流为600mA、比率电流为30/67.2 * 600mA = 268mA。

    我向一位同事询问了变压器的情况、他发现一张图显示它至少高9.6毫米。  输出电容器 C11和 C12为10mm、因此该设计的高度高于8mm。

    如果您对变压器图纸感兴趣、我可以发送找到的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin San

    感谢您的快速支持。  您的回答很详细。  

    我要学习这个。

    此致