主题中讨论的其他器件:TPS92314、 PMP4347
你好
我的客户打算为下一个 T8管件项目选择 TPS92314。
*输入电压 AC 85 ~265V
*输出电压=70V
;VF=2.4V x 28pcs => VF=67.2V
* T8尺寸280毫米 x 18mmx 8mm (因此,PMP4347
似乎很适合我们参考。)
问题1.
客户想要计算 VF=2.4V x 28pcs => VF=67.2。
但是,对于 sluc446 Calculation 工具,会出现10个 LED
隔离方案的最大值。 (对于非隔离式器件、它是可以的)
当 LED 数量超过10时、我们如何进行计算
对于隔离式? (请参阅随附的)
问题2.
对于新项目、零件高度 非常关键(8mm)。
是否提供 数据表、EBR28变压器、460uH
(BOCHANG)在下面的 PMP4347 BOM "t1"中? 或者发送此数据表的链接?... 我无法从互联网上找到。
BOM
www.ti.com/.../slur984.pdf
此致