主题中讨论的其他器件:LP38693、 LP38692、 TPS737、 TLV759P
您好的支持团队、
我想向客户推荐两种 LDO、它们可以快速启动。
LDO 所需的规格如下。
[LDO1]
输入电压:5.6V
输出电压:3.3V 和5V (可接受可变类型)
输出电流:300mA
从 μs 使能 μF 到输出电压稳定的时间:小于500 μ s (COUT = 1 μ F 时)
[LDO2]
输入电压:5.6V
输出电压:3.3V 和5V (可接受可变类型)
输出电流:1A
从 μs 使能导通到 μF 电压稳定的时间:小于500 μ s (COUT = 1 μ F 时)
我正在尝试推荐以下 IC。
[LDO 1]-> TPS735、LP38693
[LDO 2]-> LP38692
您还能推荐其他好产品吗?
此致、
M. Tachibana