This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:关于快速启动 LDO

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38693, TPS735, LP38692, TPS737, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844609/tps735-about-fast-start-up-ldos

器件型号:TPS735
主题中讨论的其他器件:LP38693LP38692TPS737TLV759P

您好的支持团队、

我想向客户推荐两种 LDO、它们可以快速启动。
LDO 所需的规格如下。

[LDO1]
输入电压:5.6V
输出电压:3.3V 和5V (可接受可变类型)
输出电流:300mA
从 μs 使能 μF 到输出电压稳定的时间:小于500 μ s (COUT = 1 μ F 时)

[LDO2]
输入电压:5.6V
输出电压:3.3V 和5V (可接受可变类型)
输出电流:1A
从 μs 使能导通到 μF 电压稳定的时间:小于500 μ s (COUT = 1 μ F 时)

我正在尝试推荐以下 IC。
[LDO 1]-> TPS735、LP38693
[LDO 2]-> LP38692

您还能推荐其他好产品吗?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    这些都是好建议。 1A 电源轨的另一个选项可能是 TPS737。 以下是其启动配置文件:

    这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的评论。

    我已检查 TPS737。
    TPS737的 tSTR (STR µs 时间)为600 μ s (典型值)、因此我认为它不符合客户的要求。


    我 µs TLV759P (tSTR = 500 μ s (典型值))恰好在允许的范围内。

    此致、
    M. Tachibana