This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:恒流源

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822717/lm5170-q1-constant-current-source

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

你(们)好、我是 Andy

LM5170能否输出0V/25A?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我是 Andy

    我们希望在新项目中使用 LM5170-Q1。

     此项目有2个版本。

    版本1

    高压侧的电压范围为35V、低压侧的电源可编程为0V/20A-32V/6A。

    版本2.

    高压侧的电压范围为70V、低压侧的电源可编程为0V/10A-60V/3.5A。

    我想问题是 LV 能否在3V 甚至0V 的电压下工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    感谢您的参与。  简单来说、LM5170可以实现这一点。  

    请注意、LM5170可以轻松实现与 ISETA 信号成比例的电流源。 您发布的内容并不十分清楚:

    • 无论您是需要在输出电压介于10V 至32V 或20V 至60V 之间时输出200W 固定功率的解决方案、
    • 或者功率可能会变化、但您希望电压下的最大功率限制不超过200W?  

    实施将会有所不同。

    谢谢、

    Youhao  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    • 无论您是需要在输出电压介于10V 至32V 或20V 至60V 之间时输出200W 固定功率的解决方案、

      是的、它需要。

    • 或者功率可能会变化、但您希望电压下的最大功率限制不超过200W?  

        是的

    你有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回复让我感到困惑。  是固定的200W、还是功率不能超过200W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    功率可能会有所不同、但您希望电压下的最大功率限制不超过200W。

    它不是固定的瓦特电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问题是当 HV 为60V 时、在降压模式下、LV 是否可以工作/输出3V/20A、甚至是0V/20A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是肯定的。  正如我提到过的、降压模式下的 LM5170可以实现电流源。  请参阅 EVM 测试结果以了解输出短路(降压模式)。  短路后的电流与 ISETA 信号成正比。 如果使用单相、设置 ISETA=1V、并使用1m Ω 电阻器、则无论输出电压如何、都将电流限制为20A。  

    如果您使用双相、请将 ISETA 减少2。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你