This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:树脂灌封

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843895/lmzm23600-potting-by-resin

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: LMZM33604

您好!

我的客户必须用树脂将其电路板烧上。

LMZM23600/1是否曾被树脂灌入使用场合?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、  

    我们没有尝试将这部分灌装。  

    虽然安装时部件和 PCB 之间以及暴露的组件下方没有很大的间隙、但灌封材料进入下方并具有不同的 CTE 仍然存在一些问题。  

    我认为他们必须尝试、并确保在其应用温度范围内测试器件。  

    谢谢、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、

    感谢你的帮助。

    我明白了。

    LMZM33604怎么样?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、  

    LMZM33604是超模压部件、因此不会担心灌封材料会进入内部模块组件的下方。  

    模块和 PCB 之间的材料仍然存在一些问题、但我认为这不太可能成为问题。 我认为客户仍需要在其应用中使用预期的温度斜坡来评估它。 我以前没有关于此器件与灌封材料一起使用的任何数据。  

    谢谢、  

    Denislav