This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:请参考 UCC28910使用多路输出反激式转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844262/ucc28910-pls-suggestion-ucc28910-used-flayback-converter-multiple-output

器件型号:UCC28910

尊敬的所有人

请帮助建议在反激式转换器中使用的客户多路输出 UCC28910可以使用是或不是。

反激式多路输出  

如果 可以将 UCC28910用于反激式多输出电源、建议我如何计算 RS2和 NPS?

非常感谢、谨致最诚挚的谢意

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarinya

    我们建议您验证设计的功率级别是否未超出最大功率要求。  最大功率取决于输入电压范围和可用的冷却量。  例如 、输入范围为175VAC 至265VAC 时 、闭合外壳为6.5W 或开放式框架为9.5W。

    我们建议他们遵循本视频中介绍的设计技术、以帮助进行变压器设计 https://training.ti.com/multiple-output-flybacks-how-improve-cross-regulation?context%5B0%5D=1134585&context%5B1%5D=1139235&context%5B2%5D=1134623

    要计算 RS2和 NPS、您可以使用我们的 Excel 计算器 http://www.ti.com/lit/zip/sluc503。  选择最高功率的输出轨、并将其用作输出绕组、以作为 NPS 设计的基础。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric  

    非常感谢您的抽吸。 。

    输出功率1.888 W 应用为开放式框架。

    输出电流低于  

    二次侧

    12V -> 100mA

    6V -> 15uA

    初级(辅助)

    20V -> 5.6mA

    12V -> 48mA

    6V -> 20uA

    Excel 文件设计工具是单输出、我可以使用+12V/100mA 来计算 NPS 是还是不是?

    非常感谢、谨致以最诚挚的谢意

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarinya

    UCC28910将在该功率级别工作。  是的、您可以将 +12V/100mA 输出用于 Excel 计算器。

    请注意、每个输出的调节精度都将受到限制、因为您有这么多的输出。  建议在输出端添加某种调节、例如 LDO、以确保每个电源轨都保持在调节范围内。

    此致、

    Eric