This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:45W 隔离式解决方案

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844505/tps2378-45w-isolated-solution

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS2373TPS2372

你好

       客户希望实现45W (48Vin~54Vin/19Vout)的隔离式电源。 如果将以下原理图用于大规模生产设计、客户是否有任何疑虑? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我希望你们做得好。  

    我们的 EVM 是我们在这里构建和测试的设计、因此我们对它们充满信心。  

    但是、我想指出、此 EVM 是强制 UPoE 设计、不符合 IEEE802.3.bt 标准。 在新的 IEEE802.3.bt 标准产生之前、UPOE 是一种获得更高功率(超过25W)的解决方案。 我会与您的客户核实、以确保他们知道这一点、并为 UPoE 提供适当的电源

    如果您或您的客户希望符合新标准、我建议您选择符合.bt 标准的 IC 之一、例如 TPS2373或 TPS2372。

    有关 UPoE、.bt 和其他高功率解决方案之间的差异、请观看以下培训视频: https://training.ti.com/high-power-poe-design-considerations

    此致、

    Michael Pahl