This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ISO5452:DESAT 关断时间

Guru**** 2519700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844473/iso5452-iso5452-desat-shutdown-time

器件型号:ISO5452

您好!

 

DESAT 函数和 OUTH 到 OUTL 的传播延迟在下降时间90%-> 10%时的时间差异很大。

上述问题是否由 Cload 引起?

如果是,Cload 在哪里指示?

 

客户关断时间的要求低于2us。

请问如何将关断时间优化到不足2us?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    这是设计上的。  数据表的第9.3.4节软关断、故障(FLT)和复位(RST)对其进行了说明。

    我们这样做的原因是、在短路事件期间、电流将非常高。 如果您快速关闭 IGBT、电路中的杂散电感将产生较大的电压瞬变。 这些电压瞬变可能会瞬时破坏开关、也可能导致开关的寿命下降。

    如果客户需要更快地关断器件、您可以添加一个从 FLT 引脚触发的外部下拉晶体管。

    如果您有其他问题、请告诉我。