This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:高噪声

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818802/lmr36006-heavy-acoustic-noise

器件型号:LMR36006
主题中讨论的其他器件: LM5165

您好!

我正在开始使用 LMR36006BRNXT 进行 PCB 原型设计。  

我听到声音噪声。

在这里、我的规格:

输入电压:13-40V
输出电压:5V (需要具有 SMF 的 LDO)
输出电流:0.05A

我 试过电感器:WE-LQS-4025封装、47µ μ H 或100µ μ H。

是否有更好设计的建议?


此致
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    LMR36006的额定电流为600mA、因此它将在50mA 时进入脉冲跳跃模式。 请发送 PCB 布局以供审核。

    此外、LM5165是另一种选择、因为它是具有可调节电流限制的较低电流转换器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该 Wurth 电感器实际上是非屏蔽的。 尝试使用屏蔽式或模制电感器结构、以提高噪声可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里是 PCB:

    透明:

    带接地/聚酯的 L1:

    L2与接地聚合物、输入电压:

    L3:具有接地聚合物和输入电压:

    L4、带接地聚合物和 Vsense:

    带接地/聚酯的 L5:

    带接地/聚酯的 L6:

    谢谢


    此致
    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试 WE-MAPI 4020系列。

    布局的一些提示?

    我尝试遵循 EVM 和数据表中的布局建议、但我不确定如何在6层 Bord 中实现最佳布局。   

    此致
    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36006.pdf)中的布局指南以及 EVM 也将直接转换为6层电路板上的成功设计。

    通常认为最关键的 PCB 层是组件层和底层、假设这是器件的返回路径(接地层)。