This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:流经 PACK 引脚的电流

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844128/bq76200-current-flowing-through-the-pack-pin

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1

您好!

电流应该流经该器件上的 PACK 引脚的电流是多少?  数据表中说明了 BAT 引脚的电流、但我在 PACK 引脚上看不到任何电流。

请参阅上文、仅显示 BAT 和 PACK 引脚的关断电流。   

谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    PACK 引脚中没有额定电流。  它通常比 BAT 引脚小得多、但在某些模式下它很大。  请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slua794 图7和8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是我所看到的、它这么大的原因是什么?

    我看到 BAT 引脚每25mS 产生脉冲、平均电流约为50uA。

    PACK 引脚每250ms 出现一次脉冲、平均电流约为205uA。

    是否有减少的建议?  我看到了图7和8、我根本不使用 PCHG、因此我要将该引脚和 PCHG_EN 引脚悬空。  PMON_EN 连接到 BQ78350-R1的"VEN"引脚。  我将 PACKDIV 引脚连接到未填充的电阻分压器、因为我不使用它。  没有接地路径来消耗电流、内部是否还有其他路径?  

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    数据表中显示的正常 I (BAT)典型值为40uA、因此您的50uA 似乎在范围内。  电流和脉冲频率将取决于 FET 栅极上的负载。

    电池组引脚电流将取决于输入。

    PCHG_EN 在内部有一个下拉电阻器、因此浮点是可以的、下拉电阻器可能更好、因为您当时不知道与它耦合的情况。

    连接到 VEN 的 PMON_EN 很可能是电池组电流脉冲的原因。  VEN 是周期性信号。  即使 PACKDIV 打开、该器件也会从 PACK 引脚内部消耗大量电流、以偏置内部开关。  大多数电流在开关偏置中、输出 PACKDIV 的电流很小。