This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:输出电压容差

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844239/lp2951-q1-output-voltage-tolerance

器件型号:LP2951-Q1

大家好、

我对 LP2951-Q1的输出电压容差有疑问。 我正在使用此部件的5V 版本。

1、最小4.9V 和最大5.1V 的输出电压容差是否涵盖了温度漂移和基准电压容差等所有副作用?  

2.我假设要获得完整的容差、我必须将线路调节、负载调节和输出电压容差相加。 是这样吗?

感谢您的反馈

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    1、最小4.9V 和最大5.1V 的输出电压容差是否涵盖了温度漂移和基准电压容差等所有副作用?  

    是的,它包括温度漂移和内部基准电压变化。 但该容差仅适用于100uA 负载条件。  

    2.我假设要获得完整的容差、我必须将线路调节、负载调节和输出电压容差相加。 是这样吗?

    -是的,您需要根据应用中的条件添加线路调节和负载调节容差。  

    此致、  
    Jason Song