请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951-Q1 大家好、
我对 LP2951-Q1的输出电压容差有疑问。 我正在使用此部件的5V 版本。
1、最小4.9V 和最大5.1V 的输出电压容差是否涵盖了温度漂移和基准电压容差等所有副作用?
2.我假设要获得完整的容差、我必须将线路调节、负载调节和输出电压容差相加。 是这样吗?
感谢您的反馈
Stefan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
1、最小4.9V 和最大5.1V 的输出电压容差是否涵盖了温度漂移和基准电压容差等所有副作用?
是的,它包括温度漂移和内部基准电压变化。 但该容差仅适用于100uA 负载条件。
2.我假设要获得完整的容差、我必须将线路调节、负载调节和输出电压容差相加。 是这样吗?
-是的,您需要根据应用中的条件添加线路调节和负载调节容差。
此致、
Jason Song