This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:故障引脚问题

Guru**** 1374400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410EVM-018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843927/lmg3410evm-018-fault-pin-question

器件型号:LMG3410EVM-018

你(们)好  

我的客户使用 LMG3410EVM-018跳转到 225W PFC 替代 MOSFET、  

实际功率只能达到120W、ID 将在短时间内停止、

故障也有压降、这是 EVM 的问题吗?

CH1:在 CH2:故障 CH3:VBUS CH4:IDS 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    EVM 已经过全面测试、没有任何问题。 您使用的是 VDD 电压电源是什么? 在我看来、这可能是某个 UVLO 故障。 您能否检查 VDD 电压以确保其不会降至阈值以下?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、连星:

    已找到问题、

    由于客户使用的 PFC PWM 输出为12V、需要降压至5V、  

    我们使用电阻分压器、但电阻值太大、导致上升时间太长、

    更改为 ziner、则工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    这是个好消息。 很高兴您发现了问题、并感谢您告知我们。 如果您需要任何帮助、请告诉我。

    谢谢、