请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410EVM-018 你(们)好
我的客户使用 LMG3410EVM-018跳转到 225W PFC 替代 MOSFET、
实际功率只能达到120W、ID 将在短时间内停止、
故障也有压降、这是 EVM 的问题吗?
CH1:在 CH2:故障 CH3:VBUS CH4:IDS 中
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户使用 LMG3410EVM-018跳转到 225W PFC 替代 MOSFET、
实际功率只能达到120W、ID 将在短时间内停止、
故障也有压降、这是 EVM 的问题吗?
CH1:在 CH2:故障 CH3:VBUS CH4:IDS 中