This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317MQ:有关 LM317MQ 的设计问题

Guru**** 2531280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820691/lm317mq-design-questions-about-lm317mq

器件型号:LM317MQ

大家好、

对于 LM 317MQ1、如果客户使用5V 输入电压、并且希望将输出电压设计为1.25V、那么对于我们在数据表中建议的设计、如果我们可以移除电阻器 R1、R2和 D2? 至于 D2、如果客户使用 Cadj、我认为无法将其删除、如果他们不使用 Cadj、则可以将其删除、对吧? 但我不是

确定我们是否可以直接移除 R1和 R2、请帮助确认吗? 非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

     R1和 R2电阻器是设置输出电压的"必需"电阻器。 但是、 对于1.25V 的输出电压、R2应设置为0欧姆(短接)。 在此设置中、Cadj 和 D2将无用、因此可以将其删除。

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chianti:

    非常感谢您的热情支持。

    您是说我们仍然需要在 R2位置放置一个0欧姆电阻器、还是我们可以移除 R2并将 ADJ 引脚接地?

    您能否帮助提供有关需要 R1和 R2的原因的更多说明? 如果我们移除 R1和 R2、结果如何?  如果 R1只能选择240欧姆、是否可以更改 R1的值?  

    再次感谢您的善意帮助。

    此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

     请参阅下面的答案。

     "您是说我们仍然需要在 R2位置放置一个0欧姆电阻器、还是可以移除 R2并将 ADJ 引脚接地?"

    回答:这些基本上是相同的。 因此、是的、您可以移除 R2并将 ADJ 引脚直接连接到 GND。

    "您能否帮助您更好地解释为什么需要 R1和 R2? 如果我们移除 R1和 R2、结果如何?  如果 R1只能选择240欧姆、是否可以更改 R1的值? "

    答案:

    从数据表的第9页(第8.2.2.3节)中、用于设置 Vout 的公式(equation2)由 R1和 R2设置。  需要使用这些电阻器来闭合反馈环路以使电路进行调节。

    如果同时移除 R1和 R2、 则稳压器电路为开环电路、不会进行调节。 输出很可能会接近 Vin 的值。  

    如果直接将 Adj 引脚连接到 GND (与 R2 = 0欧姆时相同),则无论 R1值如何,Vout 始终等于 Vref (1.25V)。 因此、您可以更改 R1的值、但我要将其保持在不超过10kohm 的范围内。 请注意、在该配置中(即 ADJ 引脚接地)、如果未连接负载、R1将成为最小负载。  如果负载始终保持连接、我认为您可以移除 R1、但我不建议这么做。

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

     修正:请将 R1值保持在240欧姆。 该设置旨在保持稳压器稳定所需的最小负载电流。

    Iload 最小值= 1.25V/240欧姆= 5.2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    此致、

    Chibto