大家好、
对于 LM 317MQ1、如果客户使用5V 输入电压、并且希望将输出电压设计为1.25V、那么对于我们在数据表中建议的设计、如果我们可以移除电阻器 R1、R2和 D2? 至于 D2、如果客户使用 Cadj、我认为无法将其删除、如果他们不使用 Cadj、则可以将其删除、对吧? 但我不是
确定我们是否可以直接移除 R1和 R2、请帮助确认吗? 非常感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 LM 317MQ1、如果客户使用5V 输入电压、并且希望将输出电压设计为1.25V、那么对于我们在数据表中建议的设计、如果我们可以移除电阻器 R1、R2和 D2? 至于 D2、如果客户使用 Cadj、我认为无法将其删除、如果他们不使用 Cadj、则可以将其删除、对吧? 但我不是
确定我们是否可以直接移除 R1和 R2、请帮助确认吗? 非常感谢您的支持。
尊敬的 Jessica:
请参阅下面的答案。
"您是说我们仍然需要在 R2位置放置一个0欧姆电阻器、还是可以移除 R2并将 ADJ 引脚接地?"
回答:这些基本上是相同的。 因此、是的、您可以移除 R2并将 ADJ 引脚直接连接到 GND。
"您能否帮助您更好地解释为什么需要 R1和 R2? 如果我们移除 R1和 R2、结果如何? 如果 R1只能选择240欧姆、是否可以更改 R1的值? "
答案:
从数据表的第9页(第8.2.2.3节)中、用于设置 Vout 的公式(equation2)由 R1和 R2设置。 需要使用这些电阻器来闭合反馈环路以使电路进行调节。
如果同时移除 R1和 R2、 则稳压器电路为开环电路、不会进行调节。 输出很可能会接近 Vin 的值。
如果直接将 Adj 引脚连接到 GND (与 R2 = 0欧姆时相同),则无论 R1值如何,Vout 始终等于 Vref (1.25V)。 因此、您可以更改 R1的值、但我要将其保持在不超过10kohm 的范围内。 请注意、在该配置中(即 ADJ 引脚接地)、如果未连接负载、R1将成为最小负载。 如果负载始终保持连接、我认为您可以移除 R1、但我不建议这么做。
此致、
Chibto