请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630 大家好、
我的一位客户正在为他们自己的电路板布线、他们现在使用的是 LM33630的新电子产品。
它们需要像器件数据表第34页上的布局示例那样删除电感器下方的 GND 平面、以避免电感器值和效率下降。
删除 GND 父项是否会导致任何问题?
我认为器件温度可能 会变得更高
但客户的最大负载电流小于2A。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。