This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:是否可以移除位于电感器下方的 GND 平面?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843892/lmr33630-can-gnd-plane-located-under-inductor-be-removed

器件型号:LMR33630

 大家好、

 我的一位客户正在为他们自己的电路板布线、他们现在使用的是 LM33630的新电子产品。

 它们需要像器件数据表第34页上的布局示例那样删除电感器下方的 GND 平面、以避免电感器值和效率下降。

 删除 GND 父项是否会导致任何问题?

 我认为器件温度可能 会变得更高

但客户的最大负载电流小于2A。   

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San

    如果您的意思如下所示、这是可以的。 正如您说过的、只有器件温度会稍高一点、请将另一个侧面 GND 设备尽可能大

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     你的答复就是我想得到的答案。 对客户和我都很有帮助。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。