This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:是否需要在对 bq40z80电量监测计进行编程/配置/校准时使用 EV2400和 bqStudio?

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843904/bq40z80-necessity-of-ev2400-and-bqstudio-when-programming-configuring-calibrating-bq40z80-gas-gauge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

我们正在设计一个电池监控器、用于报告6S 锂聚合物电池组的 SOC 和剩余放电时间。

我们的器件将通过 SMBus 将其电池信息发送到 MCU、MCU 将 SMBus 信号转换为 CAN 信号、并将其发送到中央 CAN 总线。

如果可能、我们希望避免使用 EV2400、但希望与 bqStudio 的外观类似。 是否有可能有一个被 bqStudio 识别的 STM32 MCU 芯片?  

我看过 bq40z80制造、生产和校准 文档、其中概述了如何在没有 bqStudio 的情况下进行校准、但我们是否需要 bqStudio 进行其他配置?  

我想 ChemID 可能是 bqStudio 会有所帮助的东西。

实质上、对于使用 bq40z80开发器件而言、EV2400或 bqStudio 是强制性的吗? 此外、是否需要 EV2400 (或 EV2300)来使用 bqStudio?

感谢你的帮助、
Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、在产品设计周期中、您至少需要将 bqstudio 与 ev2400配合使用一次。 但是、在您完成监测计学习后、您可以使用 UC 将其编程到生产中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 我本来想得到这个答案、但第二部分仍然有点模糊。

    在了解电量监测计的配置后、如何将器件的配置文件传输到未配置的器件? 这在没有 bqStudio 的情况下是可行的?

    是否有描述此过程的文档?

    再次感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以将器件置于 FW 升级模式、然后将 srec 与从 bqstudio 中学到的数据导出。 完成此操作后、将相同的 srec 置于 FW 升级模式并使用您自己的 SMBus 主 UC 编写 srec 后、即可将其用于其他器件。