Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
我们正在设计一个电池监控器、用于报告6S 锂聚合物电池组的 SOC 和剩余放电时间。
我们的器件将通过 SMBus 将其电池信息发送到 MCU、MCU 将 SMBus 信号转换为 CAN 信号、并将其发送到中央 CAN 总线。
如果可能、我们希望避免使用 EV2400、但希望与 bqStudio 的外观类似。 是否有可能有一个被 bqStudio 识别的 STM32 MCU 芯片?
我看过 bq40z80制造、生产和校准 文档、其中概述了如何在没有 bqStudio 的情况下进行校准、但我们是否需要 bqStudio 进行其他配置?
我想 ChemID 可能是 bqStudio 会有所帮助的东西。
实质上、对于使用 bq40z80开发器件而言、EV2400或 bqStudio 是强制性的吗? 此外、是否需要 EV2400 (或 EV2300)来使用 bqStudio?
感谢你的帮助、
Joseph