Other Parts Discussed in Thread: TPS24751
您好!
我使用的是 tps24751、我已将其作为一个简单的12A 负载开关实施、如数据表的图48所示。 我将所有信号如图所示连接在一起、Cgate 是一个47nF 电容器、而 Rgate 是一个1K 电阻器。 负载电流为470uF。 VIN 为12V。
在未连接负载的情况下、当使能端发送到3.3V 时、开关按预期工作、输出电压为12V。 但是、如果我连接一个12V 风扇、该风扇的额定电流为2安培(浪涌电流可能约为7安培、或者已知的电流为4安培(无浪涌电流)、则 tps24751 A 会进入输出约为3.3V 或 B 的模式) 开始旋转风扇、达到大约9伏、然后关断至大约3.3V、然后大约10秒后再次尝试、并执行同样的操作。 如果我记得正确的话、我探测栅极引脚、该引脚在大约9伏的电压下执行锯齿波模式。
我一直在阅读数据表、并查看了 Excel 电子表格、但它没有为负载开关设计做任何准备。
我将查看修改 Cgate 以查看这是否会产生任何影响、但在阅读数据表时、似乎我应该在计时器上设置一个电容(47nF)、即使数据表没有指明我需要一个电容。
我要做的是、只需简单的负载开关即可打开/关闭。 我不需要浪涌控制或过压/过流保护、因此我不确定我在设计中出现的问题。 如果您有任何不满意的地方或建议、我们将不胜感激。
谢谢、
将会